Logiciel EcoStruxure Power Commission
Présentation
Le logiciel EcoStruxure Power Commission vous aide à gérer un projet, au cours de toutes les phases de son cycle de vie : validation, mise en service et maintenance. Les fonctions innovantes de ce logiciel fournissent des moyens simples de configurer, tester et mettre en service les dispositifs électriques intelligents.
EcoStruxure Power Commission détecte automatiquement les dispositifs intelligents et vous permet d'ajouter des dispositifs pour une configuration aisée. Vous pouvez générer des rapports complets dans le cadre des tests de réception en usine et des tests de réception sur site, et éviter ainsi une grande charge de travail. De plus, au cours du fonctionnement des tableaux, il est très facile d'identifier la moindre modification dans les réglages grâce à un surligneur jaune. Ceci indique les différences entre les valeurs du projet et celles du dispositif et assure donc la cohérence du système pendant les phases de fonctionnement et de maintenance.
Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer des appareils MasterPact MTZ avec :
-
Unité de contrôle MicroLogic X
-
Modules d'interface de communication : interfaces IFE, EIFE et IFM
-
Modules d'interface IO
-
Module de sortie M2C
Pour plus d'informations, consulter le document
Aide en ligne EcoStruxure
Power Commission
Le logiciel EcoStruxure Power Commission est disponible sur www.se.com.
Principales fonctionnalités
Le logiciel EcoStruxure Power Commission exécute les actions suivantes pour les dispositifs et modules pris en charge :
-
Créer des projets par détection d'appareils
-
Sauvegarder le projet dans le cloud EcoStruxure Power Commission pour référence
-
Télécharger des réglages sur ou depuis le dispositif
-
Comparer les réglages du projet avec ceux du dispositif
-
Exécuter des actions de commande de façon sécurisée
-
Générer et imprimer les rapports de réglages de dispositifs
-
Effectuer un test du câblage de communication sur l'ensemble du projet et générer et imprimer le rapport de test
-
Visualiser l'architecture de communication entre les dispositifs sur une représentation graphique
-
Afficher les mesures, les journaux et les informations de maintenance
-
Exporter des captures des formes d'onde en cas d'événement de déclenchement (WFC)
-
Afficher le statut de l'appareil et du module IO
-
Afficher les détails des alarmes
-
Acheter, installer, désinstaller ou récupérer des Digital Modules
-
Vérifier la compatibilité des micrologiciels du système
-
Installer la dernière version du micrologiciel
-
Effectuer des tests de courbes de déclenchement forcé et de déclenchement automatique
-
Déclarer les accessoires MasterPact MTZ