DOCA0106FR-13

Accès aux pages Web de l' EIFE

Navigateurs pris en charge

Navigateur

Version avec Windows XP

Version avec Windows Vista

Version avec Windows 7 et au-delà

Internet Explorer

IE 9.0

IE 9.0

IE 10.0, IE11.0

Firefox

15,0

20.0

20.0, 45.0

Chrome (recommended)

24.0 et ultérieure

24.0 et ultérieure

24.0 et ultérieure

Premier accès aux pages Web de l' EIFE

Le nom de l' EIFE doit être configuré lors du premier accès aux pages Web de l' EIFE .

AVERTISSEMENT
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut à la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, contrôles et informations de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La procédure permettant d'accéder aux pages Web de l' EIFE pour la première fois dépend du système d'exploitation du PC :

  • Système d'exploitation Windows Vista, Windows 7 and later ou plus récent

  • Système d'exploitation Windows XP ou plus ancien

NOTE: Après la mise à jour de l'interface EIFE , supprimez le cache du navigateur avant d'accéder aux pages Web pour la première fois.

Premier accès via un PC exécutant Windows Vista or Windows 7 et versions ultérieures

Etape

Action

1

Déconnectez le PC du réseau local (LAN) et désactivez le Wi-Fi.

2

Raccordez un câble Ethernet entre le PC et l'interface EIFE ou le commutateur Ethernet à l'intérieur du panneau.

3

Ouvrez l' Explorateur Windows .

4

Cliquez sur Réseau . EIFE -XXYYZZ apparaît dans la liste des dispositifs.

NOTE: Si le nom de l' EIFE ne s'affiche pas dans la liste des dispositifs dans l' Explorateur Windows , vérifiez que le PC et l'interface EIFE ne sont pas raccordés via le routeur.

5

Double-cliquez sur le dispositif EIFE -XXYYZZ sélectionné. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

6

Entrez le nom d'utilisateur Administrator et le mot de passe par défaut Gateway. La page d’accueil s’ouvre automatiquement dans le navigateur.

NOTE: Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. Le nom d'utilisateur Administrator n'est pas modifiable car c'est celui par défaut du rôle administrateur.

7

Pour modifier le mot de passe par défaut, sélectionnez le menu Configuration et paramètres , accédez au sous-menu Autre configuration , cliquez sur Comptes utilisateur et indiquez le nouveau mot de passe du nom d'utilisateur Administrator.

8

Pour localiser l' EIFE -XXYYZZ, sélectionnez le menu Configuration et paramètres , accédez au sous-menu Général , cliquez sur Emplacement physique du dispositif , puis sélectionnez Clignotant ON . Le voyant ULP de l' EIFE -XXYYZZ sélectionnée clignote pendant 15 secondes (mode test).

9

Pour attribuer un nom à l'interface EIFE -XXYYZZ , sélectionnez le menu Configuration et paramètres , accédez au sous-menu Configuration du dispositif , cliquez sur Liste des dispositifs et cliquez sur Nom . Cliquez sur EIFE -XXYYZZ pour définir le nom d' EIFE .

10

Ecrivez le nom de l'interface EIFE sur une étiquette vierge que vous collerez sur l'étiquette existante.

NOTE:
  • XXYYZZ sont les 3 derniers octets de l'adresse MAC au format hexadécimal.

  • Si le DPWS n'est pas activé, vérifiez les paramètres du pare-feu.

Premier accès via un PC exécutant Windows XP

Etape

Action

1

Déconnectez le PC du réseau local (LAN) et désactivez le Wi-Fi.

2

Raccordez un câble Ethernet entre le PC et l'interface EIFE .

3

Démarrez le navigateur Web.

NOTE: Le PC utilise automatiquement l'adresse IP par défaut 169.254.#.# (#=0-255) et le masque de sous-réseau par défaut 255.255.0.0.

4

Dans la zone d'adresse, entrez 169.254.YY.ZZ, où YY et ZZ sont les 2 derniers octets de l'adresse MAC de l'interface EIFE (figurant sur l'étiquette latérale de l'interface EIFE ), puis appuyez sur Entrée  : la page d'accueil s'ouvre dans le navigateur.

Exemple : Pour une EIFE avec l'adresse MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 en décimal, entrez 169.254.187.247 dans la zone de texte de l'adresse.

5

Appuyez sur Entrée  ; la page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

6

Entrez Administrator comme nom d'utilisateur et Gateway comme mot de passe par défaut. La page d'accueil s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

NOTE: Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. Le nom d'utilisateur Administrator n'est pas modifiable car c'est celui par défaut du rôle administrateur.

7

Pour modifier le mot de passe par défaut, sélectionnez le menu Configuration et paramètres , accédez au sous-menu Autre configuration , cliquez sur Comptes utilisateur et indiquez le nouveau mot de passe du nom d'utilisateur Administrator.

8

Pour localiser le dispositif -XXYYZZ, sélectionnez le menu Configuration et paramètres , accédez au sous-menu Général , cliquez sur Emplacement physique du dispositif , accédez à l' Emplacement physique du dispositif , puis sélectionnez Clignotant ON . Le voyant ULP LED du dispositif -XXYYZZ sélectionné clignote pendant 15 secondes.

9

Pour attribuer un nom au dispositif -XXYYZZ, sélectionnez le menu Configuration et paramètres , accédez au sous-menu Configuration du dispositif , cliquez sur Liste des dispositifs , puis cliquez sur Nom pour définir le nom de l' EIFE .

10

Ecrivez le nom de l'interface EIFE sur une étiquette vierge que vous collerez sur l'étiquette existante.

NOTE: XXYYZZ sont les 3 derniers octets de l'adresse MAC au format hexadécimal.

Accès aux pages Web

Suivez les procédures Recherche du réseau, Recherche de nom et Recherche d'adresse IP pour accéder aux pages Web.

L'accès aux pages Web dépend de l'infrastructure informatique.

Recherche du réseau

Suivez la procédure ci-après pour accéder aux pages Web de l' EIFE une fois le nom de l' EIFE configuré.

Etape

Action

1

Raccordez l'interface EIFE ou le commutateur Ethernet interne du panneau au réseau local (LAN).

2

Raccordez le PC au réseau local (LAN).

3

Ouvrez l' Explorateur Windows .

4

Cliquez sur Réseau . Le nom de l' EIFE apparaît dans la liste des dispositifs.

NOTE: Si le nom de l' EIFE ne s'affiche pas dans la liste des dispositifs dans l' Explorateur Windows , vérifiez que le PC et l'interface EIFE ne sont pas raccordés via le routeur.

5

Double-cliquez sur le nom de l' EIFE inscrit sur l'étiquette située sur la face avant de l'interface EIFE sélectionnée. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

Recherche de nom

Le serveur DNS est obligatoire.

Etape

Action

1

Raccordez l'interface EIFE ou le commutateur Ethernet interne du panneau au réseau local (LAN).

2

Raccordez le PC au réseau local (LAN).

3

Démarrez le navigateur Web.

4

Dans la zone de texte d'adresse, saisissez le nom de l' EIFE qui est inscrit sur l'étiquette située sur la face avant de l'interface EIFE sélectionnée.

5

Appuyez sur Entrée  ; la page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

NOTE: Si l'interface EIFE ne s'affiche pas dans la liste des dispositifs dans l' Explorateur Windows , vérifiez que le PC et l' EIFE ne sont pas connectés via le routeur.
NOTE: L'adresse IP de l'interface EIFE est mappée sur l'étiquette du dispositif dans le serveur DNS.

Recherche d'adresse IP

La configuration IP statique doit être définie.

Etape

Action

1

Raccordez l'interface EIFE ou le commutateur Ethernet interne du panneau au réseau local (LAN).

2

Raccordez le PC au réseau local (LAN).

3

Démarrez le navigateur Web.

4

Dans la zone de texte d'adresse, saisissez l'adresse IP fournie par votre administrateur informatique.

5

Appuyez sur Entrée  ; la page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.

NOTE: Si la page de connexion du navigateur Web ne s'ouvre pas ou ne s'affiche pas correctement, vérifiez que l'option suivante d'Internet Explorer est activée : Internet Explorer\Outils\Paramètres d'affichage de compatibilité\Afficher les sites intranet dans Affichage de compatibilité .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?