DOCA0106ES-12

Fecha y hora

Descripción

La página Fecha y hora permite:

  • Establecer de forma manual la fecha y hora del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ conectado a la interfaz EIFE .

  • Sincronizar automáticamente la fecha y hora del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ con la hora de EIFE .

  • Comprobar periódicamente la sincronización según el intervalo de tiempo especificado.

Lista de parámetros en la configuración de fecha y hora

Parámetro

Descripción

Manual

Permite seleccionar el ajuste manual de fecha y hora del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ . Esta opción se deshabilita cuando se selecciona Automático .

Fecha

Permite establecer la fecha actual de forma manual en formato aaaa-mm-dd.

Hora

Permite establecer la hora actual de forma manual en formato hh:mm:ss.

Automático (SNTP)

Permite habilitar el ajuste de hora automático del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ . Esta opción se deshabilita cuando se selecciona Manual .

Intervalo de consulta

Permite introducir el intervalo de consulta en horas (de 1 a 63).

Obtener servidores automáticamente a través de DHCP/BOOTP

Permite habilitar la casilla de verificación que obtiene la dirección del servidor por DHCP o BOOTP.

Servidor SNTP/NTP primario

Permite introducir la dirección del servidor SNTP primario.

Servidor SNTP/NTP secundario

Permite introducir la dirección del servidor SNTP secundario.

Aplicar

Permite sincronizar automáticamente la hora del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ conectado a la interfaz EIFE con la hora de EIFE .

Cancelar

Permite anular la sincronización del interruptor automático seccionable MasterPact MTZ conectado a la interfaz EIFE .

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?