DOCA0106ES-12

Preferencias

Ajustes generales

Parámetro

Descripción

Ajuste

Nombre del equipo

Muestra el nombre del equipo. Este nombre se utiliza en el banner de la interfaz web.

NOTA: El nombre del dispositivo se puede actualizar en el campo Nombre del submenú Configuración del dispositivo en el menú Configuración y ajustes .

Tiempo real de frecuencia de muestreo

Controla la frecuencia con la que se leen los datos del dispositivo en las vistas de tabla de supervisión estándar.

5-60 s

Ajuste predeterminado: 5 s

Tasa de comprobación de comunicaciones

Controla la frecuencia con que se realiza una comprobación de las comunicaciones mientras el navegador muestra lecturas en tiempo real en las vistas de tabla de supervisión estándar. Esta función intenta volver a poner en servicio automáticamente cualquier dispositivo que esté fuera de servicio.

5-30 min

Ajuste predeterminado: 15 min

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?