Disjoncteurs
Description
La page
permet :-
A tous les utilisateurs (indépendamment de leur rôle) : de surveiller les données en provenance du disjoncteur et de ses modules IO.
-
Aux utilisateurs détenant le rôle Installateur ou Ingénieur : de redéfinir les valeurs minimum et maximum des mesures d'énergie et de demande.
-
Aux utilisateurs détenant le rôle Opérateur : de contrôler le disjoncteur et l'application IO.
Accès à la page
Pour afficher la page
, cliquez sur .Présentation de la page

A |
Données d'identification du disjoncteur |
B |
Données d'état d'intégrité du disjoncteur |
C |
Panneau de surveillance et de contrôle du disjoncteur |
D |
Surveillance des mesures ou détails des IO |
Données d'identification du disjoncteur
Le disjoncteur est identifié par les données suivantes :
-
Courant nominal
-
Type de protection
-
Nombre de modules IO connectés
-
Données supplémentaires selon la gamme du disjoncteur
Données d'état d'intégrité du disjoncteur
L'état d'intégrité du disjoncteur débrochable MasterPact MTZ est indiqué par l'une des icônes suivantes :
Panneau de surveillance et de contrôle du disjoncteur

A |
Position du disjoncteur débrochable dans le châssis |
B |
Position des principaux contacts du disjoncteur |
C |
Mode de contrôle et statut de contrôle du disjoncteur |
D |
Boutons de commande du disjoncteur |
Position du disjoncteur débrochable dans le châssis
La position du disjoncteur débrochable dans le châssis est indiquée par les icônes suivantes :
Position des principaux contacts du disjoncteur
La position des principaux contacts du disjoncteur est indiquée par les icônes suivantes :
Icône |
Description |
---|---|
Les principaux contacts du disjoncteur sont fermés. |
|
Les principaux contacts du disjoncteur sont ouverts. |
|
Les principaux contacts du disjoncteur sont ouverts et le disjoncteur est déclenché. Le disjoncteur doit être réarmé. |
|
La position du disjoncteur est inconnue en cas d'incohérence de position des contacts. |
Mode de contrôle du disjoncteur
Les modes de contrôle du disjoncteur sont :
Le statut de contrôle du disjoncteur est indiqué par les icônes suivantes :
Icône |
Description |
---|---|
Le ressort de fermeture est armé et le disjoncteur est prêt pour fermeture. |
|
Le ressort de fermeture est armé et le disjoncteur n'est pas prêt pour fermeture. |
|
Le ressort de fermeture est désarmé et le disjoncteur n'est pas prêt pour fermeture. |
L'inhibition de fermeture indique que la fermeture du disjoncteur est empêchée par le logiciel EcoStruxure Power Commission ou des modules IO, ou encore par un contrôleur distant via le réseau de communication.
Boutons de commande du disjoncteur
Lorsque le disjoncteur est en mode de contrôle à distance, les boutons de commande suivants sont disponibles :
Bouton de commande |
Description |
---|---|
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le disjoncteur. |
|
Cliquez sur ce bouton pour fermer le disjoncteur. Le disjoncteur se ferme uniquement s'il est prêt pour fermeture. |
Pour chaque action de commande :
-
Un message de sécurité s'affiche dans une fenêtre instantanée.
-
Lisez le message et cliquez sur
pour confirmer l'action. -
Cliquez sur
pour annuler l'action. -
Le résultat de l'action (succès ou échec) s'affiche dans une fenêtre instantanée.
-
Mesures
La liste de mesures affichées dépend du type de MicroLogic du disjoncteur.
Les mesures sont présentées dans l'ordre suivant :
-
Mesures en temps réel avec valeurs minimum et maximum. Pour le disjoncteur débrochable MasterPact MTZ , l'horodatage des valeurs minimum et maximum est également affiché.
-
Mesures de l'énergie
-
Mesures de la demande
Les valeurs minimum et maximum des mesures d'énergie et de demande peuvent être reconfigurées par les utilisateurs détenant le rôle Installateur ou Ingénieur.
Présentation des détails des IO
Si le disjoncteur est connecté à 1 ou 2 modules IO, les détails concernant le(s) module(s) IO sont affichés.

A |
Données d'identification du module IO |
B |
Application prédéfinie sélectionnée |
C |
Boutons de contrôle de lumière et de charge, disponibles si l'application prédéfinie 4 est sélectionnée. |
Application prédéfinie sélectionnée
Les numéros des applications prédéfinies sélectionnés par le commutateur rotatif du module IO sont décrits dans le tableau ci-après :
Position du commutateur rotatif de l’application |
Application prédéfinie |
Description |
---|---|---|
1 |
Gestion de châssis |
Surveille la position du disjoncteur dans le châssis. |
2 |
Fonctionnement du disjoncteur |
Commande l'ouverture et la fermeture du disjoncteur en fonction du mode de commande (local ou à distance) et de la commande d'inhibition de fermeture. |
3 |
Gestion de châssis et paramètre de réduction de consommation d'énergie (ERMS) |
Surveille la position du disjoncteur dans le châssis et celle des entrées, et contrôle le mode ERMS du disjoncteur. |
4 |
Contrôle d'éclairage et de charge |
Commande l’application de voyant et charge. |
5–8 |
Inutilisé |
– |
9 |
Personnalisé |
Exécute les applications définies par l'utilisateur avec le module IO. |
Pour en savoir plus, consultez le document Guide utilisateur du module IO Objectif du document.