Redondance-Ports RSTP
Description
La page
affiche les données de diagnostic des ports RSTP.Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de la page Diagnostics.
Accès à la page Redondance-Ports RSTP
Pour afficher la page
, cliquez sur .Paramètres des ports 1 et 2
Paramètre |
Description |
---|---|
|
Etat actuel du port. Par défaut, il est en mode désactivé, blocage et transfert. NOTE: Les autres états (écoute, apprentissage...)
sont des états intermédiaires qui ne sont pas visibles par
l'utilisateur.
|
|
Rôle actuel du port dans l'anneau. Si le port est en état activé, le rôle peut être Racine ou Désigné. Si le port est en état désactivé (liaison Ethernet hors service), le rôle est Inconnu. |
|
La valeur de priorité du port est contenue dans l'identifiant du port. Tous les ports d'un pont ont un identifiant avec format: [1 byte port number][1 byte port priority]. NOTE: Les points ci-après sont destinés à
expliquer l'utilisation de la priorité de port (identifiant du
port).
|
|
Contribution du port au coût des chemins vers le pont racine qui inclut ce port. |
|
Nombre total d'unités de données de protocole de pont (BPDU) RSTP reçues par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs. |
|
Nombre total d'unités de données de protocole de pont (BPDU) RSTP transmises par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs. |
|
Nombre total de BPDU de changement de topologie reçues par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs. |
|
Nombre total de BPDU de changement de topologie transmises par le port considéré depuis la dernière remise à zéro des compteurs. |
Cliquez sur pour remettre à 0 les valeurs des statistiques.Si l'interface EIFE est éteinte ou si elle est réinitialisée suite à une modification de la configuration ou un autre événement, les valeurs statistiques sont remises à zéro. |