DOCA0106ES-14

Dispositivos

Descripción

La página DISPOSITIVOS permite seleccionar los datos del dispositivo conectado a la interfaz EIFE para publicarlos (24 datos como máximo). La manera de publicar estos datos se ajusta en la página PUBLICACIÓN DE DATOS Publicación de datos.

El dispositivo conectado a la interfaz EIFE ULP se detecta automáticamente y se agrega a la interfaz EIFE en la lista de dispositivos.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de dispositivos.

NOTA: Las páginas web solo se admiten para los dispositivos añadidos a la lista de dispositivos.

Cómo navegar hasta la página Dispositivos

Para per la página DISPOSITIVOS , haga clic en CONFIGURACIÓN > DISPOSITIVOS .

Ajustes de dispositivos

ToDo in 2024 release: Keep slave as long as slave is on the HMI, replace by server when corrected in HMI in 1Q24

Ajuste

Descripción

Valor

Tipo de dispositivo

Muestra el tipo de dispositivo.

NOTA: El campo Tipo de dispositivo se detecta de forma automática y no se puede editar.

Nombre

Permite especificar los nombres de los dispositivos.

NOTA:
  • El sistema de interruptores automáticos LV se identifica de forma exclusiva en todas las interfaces posibles, como HMI, Modbus/TCP, DPWS y DHCP.

  • El nombre del dispositivo es común en todas las interfaces. Por lo tanto, si modifica el nombre del dispositivo, esto afectará directamente a todas las interfaces conectadas.

  • El nombre del dispositivo no podrá cambiarse mientras esté activada la Publicación de datos .

El nombre del dispositivo puede tener hasta 64 caracteres ASCII con los caracteres siguientes: A-Z, a-z, 0-9 y -. Sin embargo, - no podrá utilizarse al principio ni al final del nombre.

NOTA:
  • El nombre del dispositivo debe ser exclusivo en la lista de dispositivos.

  • Los nombres duplicados de distintos dispositivos pueden afectar a las funciones de las aplicaciones web, de registro y de exportación.

Dirección IP/ID de servidor

Muestra la dirección IP del dispositivo y la dirección local del dispositivo conectado a la interfaz EIFE o dispositivo remoto.

  • Para la interfaz EIFE : la casilla de verificación Dirección IP/ID de servidor no se puede editar.

  • Para dispositivo remoto: permite introducir la dirección IP en la casilla de verificación Dirección IP/ID de servidor .

Para el puerto ULP : 255 (ajuste predeterminado)

Publicación de datos

Permite activar la publicación de datos desde el dispositivo conectado a la interfaz EIFE (opción desactivada de manera predeterminada).

Los datos se seleccionarán para su publicación siempre que esté activada la opción Publicación de datos .

Existen ocho categorías de publicación de datos.

Valores predeterminados:

Energía aparente (kVAh)

Energía activa (kWh)

Energía reactiva (kVARh)

Selección de los datos que se publicarán

Los datos que se publicarán se enumeran en 8 categorías distintas:

  • Corriente

  • Tensión

  • Alimentación

  • Energía

  • Corriente media

  • Demanda de energía

En cada categoría, la lista de datos que se publicarán se adapta al dispositivo conectado a la interfaz EIFE .

Es posible seleccionar un máximo de 24 datos para la publicación, de los que los 3 datos siguientes están seleccionados de manera predeterminada:

  • Energía aparente (kVAh)

  • Energía activa (kWh)

  • Energía reactiva (kVARh)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?