设备
描述
页面允许选择连接到要发布的 EIFE 接口的设备的数据(最多 24 个数据)。在页面中设置发布数据的方式。
连接到 EIFE 接口 ULP 端口的设备被自动检测并添加到设备列表中的 EIFE 接口。
具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改设备设置。
导航至“设备”页
如要查看页,请单击。
设备设置
|
设置 |
描述 |
数值 |
|---|---|---|
|
|
显示设备类型。 注: 自动检测字段,该字段不可编辑。
|
– |
|
|
让您能够输入设备的名称。 注:
|
设备名称最多可以包含 64 个 ASCII 字符,其中包括:A-Z、a-z、0-9 和 -。但在名称开头和结尾处不得使用 -。 注:
|
|
|
显示连接到 EIFE 接口或远程设备的设备的设备 IP 地址和本地地址。
|
对于 端口:255(缺省设置) |
|
|
让您能够从连接到 EIFE 接口(缺省禁用)的设备启用数据发布。 启用了时,会选择用于发布的数据。 |
数据发布有八种类别 缺省值: 视在电能 (kVAh) 有功电能 (kWh) 无功电能 (kVARh) |
选择要发布的数据
待发布数据以 8 个类别列出:
在每种类别中,待发布数据列表根据连接到 EIFE 接口的设备调整。
最多可以选择 24 个数据用于发布,其中缺省选择以下 3 个数据: