DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Matter system

Termostaten kan startes med et hvilket som helst Matter kompatibelt smarthjem-system og tilhørende styringer/hubs for en sømløs brukeropplevelse.

Systemkrav

Før du setter opp termostaten i et smarthjem, må du kontrollere at du oppfyller minimumskravene for systemet.

Smarttelefon:

  • Apple-brukere: iOS 16.1 eller nyere.

  • Android-brukere: Android 8.1 eller nyere

Tilkobling og hub:
Koble Matter enheten til Wi-Fi®-ruteren på 2,4 GHz-båndet og den foretrukne smarthjem-plattformen.

TIPS: Signalet på 2,4 GHz-båndet når mye lenger enn andre bånd. Hvis smarttelefonen ikke kan koble Wi-Fi®-bånd, må du prøve å flytte deg lenger fra ruteren til telefonen veksler til 2,4 GHz-båndet. Deretter fortsetter du å konfigurere Matter Termostaten.

Nedenfor finner du listen over smarthome-plattformer* og støttet hub#

Apple Home

Alexa

Google Home

Samsung SmartThings

  • Apple TV 4K (2. generasjon)

  • Apple TV 4K (3. generasjon, 128 GB)

  • HomePod (2. generasjon)

  • HomePod mini

  • Echo (4. generasjon)

  • Echo Hub

  • Echo Plus (2. generasjon)

  • Echo Show 8 (3. generasjon)

  • Echo Show 10 (3. generasjon)

  • Echo Studio

  • Nest Hub (2. generasjon)

  • Nest Hub Max

  • Nest Wi-Fi

  • Nest Wi-Fi Pro

  • SmartThings Hub v3

  • SmartThings-stasjon

*#Listen er ikke omfattende, pass på at du går gjennom spesifikasjonene for de nødvendige smarthubene/-høyttalerne for plattformen.

TIPS: Hvis du har konfigurert en smarthjem-hub tidligere (f.eks. Apple Home Kit, Amazon Alexa eller Google Home) og lagt den til den aktuelle smarthome-appen, må du forsikre deg om at enheten har den nyeste programvaren installert, og at telefonen og appen også er oppdatert for en problemfri igangkjøring.
Hvis smarthome-huben er ny, må du kontrollere om den inneholder den nyeste programvareoppdateringen.

Igangkjøring med material

VIKTIG: Sørg for at installasjonsinnstilling og brukerinnstilling konfigureres før igangkjøring.

  1. Vekk termostaten ved å trykke på en hvilken som helst knapp, og trykk deretter inn O i 2 til 5 s for å starte igangkjøringsmodusen.

    Termostatmatrisevisningen "Jn" og -LED blir gul for å vise at igangkjøringsmodus innledes

  2. Åpne appen for Matter kompatibelt smarthjem og skann Matter koden som leveres sammen med termostaten.

    TIPS: Hvis du vil ha mer informasjon om plassering av Matter kode, se Matter oppsettskode.

Vent i noen sekunder mens termostaten kjøres i gang. Du kan kontrollere progresjonen i appen.
Ved vellykket igangkjøring viser appen den tilkoblede meldingen og -LED lyser gult.

Hvis det oppstår feil under igangkjøringen, blir termostatmatrisevisningen "Er" -LED rød.

Trykk på O for å gå ut og starte konfigureringen av material-Wi-Fi på nytt.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.