DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Feilsøking

Symptom

Mulig årsak

Løsning

Termostaten har gått offline.

Termostatens oppvarmingsmodus er Av.

Innkobling av oppvarmingsmodus. Se veksling av oppvarmingsmodus.

Koblet fra Wi-Fi.

Kontroller Wi-Fi-forbindelse.

Kan ikke kjøre igang termostaten med appen.

  • Kontroller om appen er materialkompatibel.

  • Kontroller nettverksforbindelsen.

Termostaten reagerer ikke på knapper som trykkes

Termostaten er i barnesikringsmodus.

Trykk inn O og samtidig i >10.
Se barnesikring.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?