DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

LED-visninger

Wi-Fi LED-visning

Status

Beskrivelse

Ingen LED

Termostaten er ikke kjørt i gang til materialstøttet app etter konfigurering av installasjons- og brukerinnstilling.

Gul fast

Koblet fra Wi-Fi.

Blinker hvitt (1 Hz)

Mottok identifikasjonskommando under paring.

Hvit fast

Koblet til Wi-Fi.

LED-visning for varmebehov

Status

Beskrivelse

Blinker hvitt (2 Hz)

Feil på føler.

Blinker hvitt (0,5 Hz)

Registrering av åpent vindu.

Blinker hvitt (1 Hz)

Gulvtemperatur aktiv.

Hvit fast

Behov for oppvarming.

Ingen LED

Ikke behov for oppvarming.

Matter igangkjøring

Se Matter igangkjøring for mer informasjon.

Status

Brukersamhandling

Beskrivelse

Matter igangkjøring

Termostatmatrisevisningen "Jn" og -LED blir gul for å vise progresjon.

Kunne ikke koble til nettverket

Termostatmatrisevisningen blinker “Er” og -LED blir rød når termostaten ikke kan koble til nettverket.

Vise behov - temperaturstyringsmoduser

Se innstilling romtemperatur for mer informasjon.

Status

Brukersamhandling

Beskrivelse

Varmebehov

-LED blinker ved1 Hz under oppvarmingsbehov.

Installasjonsnivå 1 / enhet forhåndsinnstilt

Se installasjonsnivå 1 for mer informasjon.

Status

Brukersamhandling

Beskrivelse

Angi forhåndsinnstilt valg

Som standard blinker termostatmatrisevisningen "P2" hvis ingen ekstern sensor er tilkoblet, eller "P4" hvis en ekstern sensor er tilkoblet når termostaten slås på eller etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

Installasjonsnivå 2

Se installasjonsnivå 2 for mer informasjon.

Status

Brukersamhandling

Beskrivelse

Gulvføler

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir hvit, og -LED blir lilla.

Min. gulvgrense

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir hvit, og -LED blir lilla.

Maks. gulvgrense

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir hvit, og -LED blir lilla.

Kontrollmetode

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir hvit, og -LED blir lilla.

2-pkt min. På/Av-tid

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir hvit, og -LED blir lilla.

Tidsgrense

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir hvit, og -LED blir lilla.

Registrering av åpent vindu

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir hvit, og -LED blir lilla.

Brukerinnstillinger

Se Brukerinnstillinger for mer informasjon

Status

Brukersamhandling

Beskrivelse

Inaktiv lysstyrke

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir lilla, og -LED blir gul.

Romfølerkalibrering

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir lilla, og -LED blir gul.

Gulvfølerkalibrering

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir lilla, og -LED blir gul.

Minimum settpunktstemperatur

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir lilla, og -LED blir gul.

Maksimum settpunktstemperatur

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir lilla, og -LED blir gul.

Beredskapsmodus

Menynummeret for termostatmatrisevisningen, LED lengst til venstre blir lilla, og -LED blir gul.

Tilbakestilling av enheten

Se tilbakestilling av enheten for mer informasjon.

Status

Brukersamhandling

Beskrivelse

Tilbakestill brukerdata

Menynummeret for termostatmatrisevisningen 49, LED lengst til venstre blir hvit, og -LED blir gul.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Termostatmatrisevisningen "99" og -LED blir lilla.

Temperaturvisning

Status

Brukersamhandling

Beskrivelse

Temperatur under minimum displayverdi
ELLER
Temperaturavlesningsfeil.

Merk: Termostatmatrisen viser temperaturgrenser fra -9 °C til 99 °C.

Termostatmatrisevisningen blinker "--" når temperaturen er under -9 grader.

ELLER

Termostatmatrisevisningen blinker "--" når termostaten ikke kan bestemme temperaturen på grunn av en feil.

Temperatur over maksimal displayverdi

Merk: Termostatmatrisen viser temperaturgrenser fra -9 °C til 99 °C.

Termostatmatrisedisplayet blinker "+ +" når temperaturen er over 99 grader.

Tilbakestillingsplan

Se tilbakestillingsplan for mer informasjon.

Status

Brukersamhandling

Beskrivelse

Still inn time

Termostatmatrisevisningen h viser innstilt timestatus.

Still inn minutt

Termostatmatrisevisningen "m" viser innstilt minuttstatus.

Still inn ukedag

Termostatmatrisevisningen d viser innstilt ukedag.

Tilbakestilling

Termostatmatrisevisningen Sb viser innstilt planlagt status for tilbakestilling.

Tilbakestilling av settpunktstemperatur

Termostatmatrisevisningen T viser innstilt settpunktstemperaturstatus.

Annen LED-visning

Se barnesikring og veksling av oppvarmingsmodus for mer informasjon.

Status

Brukersamhandling

Beskrivelse

Barnesikring

Barnesikring aktivert

Barnesikring deaktivert

Termostatmatrisen viser låst og ulåst status.

Oppvarmingsmodus av

Termostatmatrisevisningen "X" viser at oppvarmingsmodus er av.

OTA-oppdatering

Trådløs (OTA) oppdatering pågår

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?