DUG_Matter Thermostat_ELKO-03

Tilbakestilling av enheten

Du kan tilbakestille termostaten til tilbakestill brukerdata eller til fabrikkinnstillingene for å fullføre fabrikktilbakestillingen.

Tilbakestill brukerdata

  1. Vekk termostaten ved å trykke på en hvilken som helst knapp samtidig som du trykker på "+" og "- i 5 s for å åpne brukerinnstillingene.


    Når du oppgir brukerinnstilling, lyser Wi-Fi-LED-en gult, og LED-kontrollampen for begge menynivådybder lyser hvitt.
  2. Trykk på + eller for termostaten for å vise 49 og trykk deretter på O i > 1 for å bekrefte valget.

  3. Trykk på + eller - på enheten for å navigere mellom følgende alternativer:

    1. : For å fortsette med tilbakestillingen.

    2. : For å avbryte og gå tilbake til brukerinnstillingen.

  4. Trykk på O i > 5 for å bekrefte valget.

MERK: Hvis termostaten er inaktiv i 10 sekunder i løpet av prosessen, oppstår det et tidsavbrudd og innstillingene forlates.

Tilbakestill til brukerdata vil:

  • Tilbakestill Matter tilkoblingen.

  • Gjenopprette settpunkter og brukerinnstillinger til standard.

  • Opprettholde installasjonskonfigurasjonen for enheten.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

  1. Vekk termostaten ved å trykke på en hvilken som helst knapp samtidig som du trykker på "O" og "+ i 5 s for å åpne installasjonsinnstillingen.


    Når du oppgir installasjonsinnstilling, lyser Wi-Fi-LED-en lilla.
  2. Trykk på + eller for termostaten for å vise 99 og trykk deretter på O i > 1 for å bekrefte valget.

  3. Trykk på + eller - på enheten for å navigere mellom følgende alternativer:

    1. : For å fortsette med tilbakestillingen.

    2. : For å avbryte tilbakestillingen og gå tilbake til installasjonsnivå 1.

  4. Trykk på O i > 5 for å bekrefte valget.

MERK: Hvis termostaten er inaktiv i 10 sekunder i løpet av prosessen, oppstår det et tidsavbrudd og innstillingene forlates.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger:

  • Tilbakestill Matter tilkoblingen.

  • Gjenopprette settpunkter og brukerinnstillinger til standard.

  • Slette all tidsplaninformasjon.

  • Gjenopprette installasjonsinnstillingen til standard.

  • Start på nytt som fabrikkinnstillingsstatus.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.