DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Om dokumentet

Dokumentets omfattning

Detta dokument innehåller detaljerad information om ELKO One Matter Thermostat 16 A, inklusive dess funktioner, installationsanvisningar och konfigurationsalternativ. Här beskrivs hur man konfigurerar termostaten med Matter-kompatibla smarta hemsystem, justerar förinställningar och anpassar installatörs- och användarinställningar för optimal värmestyrning. Användarna kommer att lära sig hur man hanterar temperaturinställningar, scheman, barnlås och viloläge, samt hur man utför återställningar och uppdateringar av firmware. Guiden behandlar även LED-indikeringar, felsökningstips, tekniska specifikationer och information om efterlevnad, vilket ger en fullständig förståelse för enhetens funktioner och integrationsmöjligheter.

Anmärkning om giltighet

De egenskaper hos produkterna som beskrivs i detta dokument är avsedda att överensstämma med de egenskaper som finns tillgängliga på elko.no. Som en del av vår företagsstrategi för ständig förbättring kan vi komma att revidera innehållet över tid för att öka tydligheten och noggrannheten. Om du upptäcker skillnader mellan specifikationerna i detta dokument och specifikationerna på elko.no, bör du överväga elko.no som den senaste informationen.

För din säkerhet

FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
Säker elinstallation får endast utföras av kunnig personal. Skickliga yrkesverksamma måste bevisa djup kunskap inom följande områden:
  • Ansluta till installationsnätverk.
  • Ansluta flera elektriska enheter.
  • Dragning av elkablar.
  • Säkerhetsstandarder, lokala kabeldragningsregler och föreskrifter.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
Det kan finnas ström i utgångarna även när lasten är avstängd.
  • Bryt spänningsmatningen med säkringen för inkommande kraft innan du arbetar på enheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
Enheten är inte en SELV-enhet (Safety Extra Low Voltage).
Sensorledningarna är anslutna till nätledningen (230 V AC).
  • Använd endast sensorer med dubbelisolerade kablar.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Allmän information om cybersäkerhet

Under de senaste åren har det växande antalet nätverksanslutna maskiner och produktionsanläggningar ställts inför en motsvarande ökning av potentialen för cyberhot, såsom obehörig åtkomst, dataintrång och driftavbrott. Du måste därför överväga alla möjliga cybersäkerhetsåtgärder för att hjälpa till att skydda tillgångar och system mot sådana hot.

För att skydda dina Schneider Electric-produkter ligger det i ditt intresse att implementera de bästa metoderna för cybersäkerhet som beskrivs i dokumentet Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric tillhandahåller ytterligare information och hjälp:

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet syftar till att förhindra att ditt system, kommunikationsnätverk och enheter utsätts för attacker, dataintrång eller läckage av konfidentiell information.


Om du följer dessa principer för internetsäkerhet kan du minska risken för cyberhot mot nätverket där systemet är installerat.

  • Håll telefonen uppdaterad och installera de senaste säkerhetsuppdateringarna.

  • Anslut endast till säkra Wi-Fi-nätverk.

  • Ladda endast ned appar från Google Play eller Apple App Store.

  • Använd alla säkerhetsinställningar på din smartphone/surfplatta:

    • Långa lösenkoder eller lösenfraser

    • Tvåfaktorautentisering (2FA)

    • Ansiktsigenkänning

    • Blockera okända appar

Se Säkerhetsprinciper för CSA Matter.

Säker kassering/slutet av livslängd/urdrifttagning

Om en enhet måste kasseras utför du en fabriksåterställning för att ta bort alla data, projektdata och programmeringsinställningar från enheten. Se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra att den återinstalleras i ditt operativsystem eller används obehörigt.

Miljödata

Hitta och ladda ned heltäckande miljödata för dina produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile), EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions) och mycket mer.


https://www.se.com/myschneider

Allmän information om Schneiders miljödataprogram

Klicka på länken nedan för att läsa om Schneider Electrics miljödataprogram.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU.

Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

Tillgängliga språk för dokumentet

Dokumentet finns på följande språk:

  • Engelska

  • Norska

Information om icke-inkluderande eller okänslig terminologi

Schneider Electric är ett ansvarstagande och inkluderande företag som kontinuerligt uppdaterar kommunikation och produkter som innehåller icke-inkluderande eller okänslig terminologi. Trots dessa ansträngningar kan vårt innehåll dock fortfarande innehålla termer som vissa kunder anser vara olämpliga.

Varumärken

  • Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

  • Apple® och App Store® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

  • Google, Google Home, Google Play Store och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

  • Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.