DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Fristående återställningsschema

Återställningsschema avser ett schema som programmerats direkt i en termostat, oberoende av externt system eller nätverk. Detta gör att termostaten kan fungera baserat på det inställda schemat utan att det kräver inmatning från andra enheter eller styrsystem.

VIKTIG: Om termostaten ansluts till Matter-miljön inaktiveras återställningsschemat automatiskt.

Om återställningsschemat är aktiverat kör termostaten följande återställningsschema.
OBS:
  • Vid en ny installation eller ett strömavbrott utan schemaläggning eller om det är aktiverat i termostaten kommer termostaten att styra till börvärdet.

  • I händelse av ett strömavbrott eller liknande situation under en schemalagd händelse (återställningsschema aktiverat) bibehåller termostaten inställd tid och dag i 8 timmar.

Måndag–fredag
Evenemang Tid (24 timmar) Temperatur
Morgon 06:00–08:00 Börvärde
Dagtid 08:00–16:00 Börvärde -5 °C
Kväll 16:00–23:00 Börvärde
Natt 23:00–06:00 Börvärde -5 °C
Lördag–söndag
Evenemang Tid (24 timmar) Temperatur
Dag 08:00–23:00 Börvärde
Natt 23:00–08:00 Börvärde -5 °C

När återställningsschemat aktiveras och användaren ändrar börvärdet från termostatens användargränssnitt kommer det angivna värdet att ha företräde framför det schemalagda börvärdet tills det aktuella tidsintervallet är slut.
Exempel: Om återställningsschemat aktiveras med ett börvärde på 19 °C, och klockan 8 kommer börvärdet att vara 14 °C (19 °C - 5 °C), om användaren då ändrar börvärdet till 20 °C med knappen + kommer detta nya värde att ersätta 14 °C tills den aktuella tidsperioden är slut (16:00). Därefter återgår börvärdet till 19 °C.

Aktivera och ställa in schema

  1. Väck termostaten genom att trycka på en knapp och sedan hålla in O i >= 5 sekunder för att gå in i återställningsschemat.
    Termostatindikeringen blinkar h för att indikera att termostaten är timinställningsläge.

  2. Tryck på +/- för att justera timme från 0 till 23.

  3. När du har valt timme trycker du på O i > 1 sekund för att bekräfta.

    Termostaten sparar timinställningen och går över till att ställa in minuter.
    Termostatindikeringen blinkar m för att indikera att termostaten är i minutinställningsläge.

  4. Tryck på +/- för att justera minut från 0 till 59.

  5. Tryck på O i > 1 sekund för att bekräfta minuter.

    Termostaten sparar minutinställningen och går över till att ställa in veckodag.
    Termostatindikeringen blinkar d för att indikera att termostaten är i veckodagsinställningsläge.

  6. Tryck på +/- för att ändra dag från 1 till 7.

    Du kan ange ett schema som ska köras på alla veckodagar, från måndag (1) till söndag (7).

    • 01: Måndag

    • 02: Tisdag

    • 03: Onsdag

    • 04: Torsdag

    • 05: Fredag

    • 06: Lördag

    • 07: Söndag

  7. Tryck på O i > 1 sekund för att bekräfta dag.

    Termostaten sparar dagsinställningen och går över till att ställa in schemaaktiveringsläge.
    Termostatindikeringen blinkar Sb för att indikera att termostaten är i läget för aktivering av återställningsschema.

  8. Tryck på +/- för att växla mellan och .

  9. När termostatindikeringen visar trycker du på O i > 1 sekund för att bekräfta valet av återställning.

  10. Termostatindikeringen blinkar T för att indikera att termostaten är i börvärdestillståndet.
    Tryck på +/- för att ställa in börvärdestemperaturen under den schemalagda perioden.

  11. Tryck på O i > 1 sekund för att bekräfta börvärdet för återställning.

    VIKTIG: Se till att ställa in alla parametrar innan du aktiverar schemat för att undvika feldetektering.

Återställningsschemat är aktiverat.

För att inaktivera schemat

  1. Håll in knappen O i > 5 sekunder för att gå in i återställningsschemat.

  2. Navigera till återställningsschemat i termostaten.

    Termostatindikeringen blinkar Sb för att indikera att termostaten är i ett återställningsschema.

  3. Tryck på +/- för att växla mellan och .

  4. När termostatindikeringen visar trycker du på O i > 1 sekund för att bekräfta.

Återställningsschema är inaktiverat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?