DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Återställa enheten

Du kan återställa termostaten manuellt för att återställa användardata eller ex-fabrik för fullständig fabriksåterställning.

Återställa användardata

  1. Väck termostaten genom att trycka på valfri knapp och sedan samtidigt på + och i 5 sekunder för att gå in i användarinställningar.


    När du går in i användarinställningarna lyser Wi-Fi-LED:en gul, och bägge LED-indikatorer för menynivå lyser vita.
  2. Tryck på + eller på termostaten för att visa 49 och tryck sedan på O i > 1 sekund för att bekräfta.

  3. Tryck på + eller för att navigera mellan följande alternativ:

    1. : För att fortsätta med återställningen.

    2. : För att avbryta återställningen och gå tillbaka till användarinställningen.

  4. Tryck på O i > 5 sekund för att bekräfta.

OBS: Om termostaten förblir inaktiv i 10 sekunder under processen avbryts inställningarna.

Att återställa användardata kommer att göra följande:

  • Återställa Matter-anslutning.

  • Återställa börvärdet och användarinställningarna till standardvärdet.

  • Underhålla enhetens installatörskonfiguration.

Ex-fabriksåterställning

  1. Väck termostaten genom att trycka på valfri knapp och sedan samtidigt på O och + i 5 sekunder för att gå in i installatörsinställningar.


    När du har angett installatörsinställningen lyser Wi-Fi-LED:en lila.
  2. Tryck på + eller på termostaten för att visa 99 och tryck sedan på ”O” i > 1 sekund för att bekräfta.

  3. Tryck på + eller för att navigera mellan följande alternativ:

    1. : För att fortsätta med återställningen.

    2. : För att avbryta återställningen och gå tillbaka till installatörsnivå 1.

  4. Tryck på O i > 5 sekund för att bekräfta.

OBS: Om termostaten förblir inaktiv i 10 sekunder under processen avbryts inställningarna.

Ex-fabriksåterställning kommer att göra följande:

  • Återställa Matter-anslutning.

  • Återställa börvärdet och användarinställningarna till standardvärdet.

  • Ta bort all schemainformation.

  • Återställa installatörsinställningen till standard.

  • Starta om i ex-fabrikstillstånd.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?