DUG_Matter-termostat_ELKO-03

Installatörsinställning

Termostaten kan konfigureras i två installationsnivåer efter rumsuppvärmningskrav.
VIKTIG: Den här processen ska endast användas av behöriga/professionella installatörer.
Installatörsnivå 1
Med installatörsnivå 1 kan du ställa in förinställningsvärdet beroende på vad termostaten styr direkt.
Installatörsnivå 2
Med installatörsnivå 2 kan du konfigurera ytterligare termostatparametrar, vilket förbättrar användarupplevelsen av temperaturreglering.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?