DOCA0037ES-13

Nombres de usuario y códigos de acceso

Niveles de acceso

El Pantalla FDM128 requiere combinaciones de nombre de usuario y código de acceso para acceder a las funciones siguientes:

  • Funciones de supervisión:

    De forma predeterminada, no es necesario iniciar sesión para acceder a las funciones de supervisión (acceso de visualización o de invitado).

  • Funciones de funcionamiento:

    Inicie sesión como operador para acceder a las funciones de funcionamiento (acceso de operador).

  • Administración, comunicación y otras funciones avanzadas:

    Inicie sesión como administrador para acceder a las funciones avanzadas (acceso de administrador).

En la tabla se muestran las distintas funciones disponibles en los niveles de acceso diferentes.

Función

Tipo

Invitado

Operador

Administrador

Control de entrada y salida

Control

No

Control de carga y luz

Control

No

Control del interruptor

Control

No

No

Control del dispositivo Acti9

Control

No

Restablecer medición (mínimo, máximo, energía)

Configuración

No

Editar nombres del dispositivo disyuntor

Configuración

No

No

Detección de dispositivos

Configuración

No

No

Configuración general (idioma, fecha, brillo)

Configuración

No

Configuración de nombre de usuario y código de acceso

Configuración

No

No

Supervisión

Supervisar

NOTA: Los menús y las funciones que no están disponibles para un nivel de acceso aparecen atenuados.

Procedimiento de inicio de sesión

Para iniciar sesión en la Pantalla FDM128 , siga estos pasos:

Paso

Acción

1

Pulse .

Se abre la pantalla Acceso de operador/administrador .

2

Introduzca su nombre de usuario y su código de acceso.

3

Pulse OK .

En el encabezado de la pantalla, ahora puede acceder a los iconos de acceso directo a funciones correspondientes a su nivel.

Procedimiento de cierre de sesión

Para cerrar la sesión de Pantalla FDM128 , siga estos pasos:

Paso

Acción

1

Cuando haya iniciado sesión en Pantalla FDM128 , pulse .

Se abre la pantalla Administración de inicio de sesión/código de acceso .

2

Pulse Cerrar sesión .

3

Cuando se le solicite que confirme que desea cerrar sesión, pulse .

En el encabezado de la pantalla, ahora solo puede acceder al icono de la función Nombre de usuario/código de acceso.

NOTA: Si transcurren 25 minutos sin que toque ningún botón ni función en la Pantalla FDM128 , se cierra sesión automáticamente.

Configuración de nombres de usuario y códigos de acceso

Las combinaciones de nombre de usuario/código de acceso predeterminadas predefinidas son:

  • Para el administrador: admin/admin

  • Para el operador: oper/oper

Si necesita cambiar un nombre de usuario o un código de acceso, siga estos pasos:

Paso

Acción

1

Inicie sesión como administrador.

En la pantalla Vista general , en el encabezado de la pantalla, ahora puede acceder a todos los iconos de acceso directo a funciones.

2

Pulse .

Se abre la pantalla Administración de inicio de sesión/código de acceso .

3

Pulse Configuración .

Se abre la pantalla Operador: configuración del nombre de usuario .

4

Escriba el nuevo nombre de usuario para un operador.

El nombre de usuario:

  • Distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  • Puede tener de 1 a 16 caracteres.

  • Puede contener caracteres alfanuméricos y símbolos, excepto espacios.

Tras editar el valor de nombre de usuario para un operador, pulse para pasar a la siguiente pantalla.

Se abre la pantalla Operador: configuración del código de acceso .

5

Escriba el nuevo código de acceso del operador.

El código de acceso:

  • Distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  • Puede tener de 1 a 16 caracteres.

  • Puede contener caracteres alfanuméricos y símbolos, excepto espacios.

Tras editar el valor del código de acceso del operador, pulse para pasar a la siguiente pantalla.

Se abre la pantalla Administrador: configuración del nombre de usuario .

6

Escriba el nuevo nombre de usuario para un administrador.

El nombre de usuario:

  • Distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  • Puede tener de 1 a 16 caracteres.

  • Puede contener caracteres alfanuméricos y símbolos, excepto espacios.

Tras editar el valor de nombre de usuario para un administrador, pulse para pasar a la siguiente pantalla.

Se abre la pantalla Administrador: configuración del código de acceso .

7

Escriba el nuevo código de acceso del administrador.

El nombre de usuario:

  • Distingue entre mayúsculas y minúsculas.

  • Puede tener de 1 a 16 caracteres.

  • Puede contener caracteres alfanuméricos y símbolos, excepto espacios.

Tras editar el valor del código de acceso del administrador, efectúe una de las acciones siguientes:

  • Pulse una o varias veces para regresar a las pantallas anteriores de configuración de nombre de usuario y código de acceso.

  • Pulse OK .

8

Cuando se le solicite que confirme los cambios de los nombres de usuario y los códigos de acceso, pulse .

Restablecimiento de nombre de usuario/código de acceso

Para restaurar los ajustes predeterminados de nombre de usuario y código de acceso, mantenga pulsado durante 10 segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?