990-91405G-034

Verimlilik

Akü Modunda Verimlilik

UPS güçleri 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
%25 yük

77.58

90.49

89.13

88.73

89.63

91.16

89.86

90.38

91.47

91.51

%50 yük

85.91

92.64

91.91

91.55

92.39

93.42

92.89

93.07

93.48

93.53

%75 yük

88.74

92.33

92.32

92.23

92.87

93.67

93.34

93.53

93.65

93.68

%100 yük

90.07

92.24

92.11

92.28

92.76

93.47

93.29

93.48

93.58

93.25

ECO Modunda Verimlilik

UPS güçleri 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
%25 yük

80.4

87.53

88.96

91.48

91.79

92.02

89.25

90.09

91.13

91.39

%50 yük

88.73

92.81

94.08

94.95

95.05

95.51

94.05

94.56

95.07

96.67

%75 yük

91.21

95.43

95.75

96.53

96.58

96.94

95.74

96.15

96.55

97.05

%100 yük

93.67

96.21

96.61

97.27

97.27

97.51

96.58

96.88

97.11

97.69

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.