990-91405G-034

Seçenekler

Konfigürasyon Seçenekleri

  • Tek veya çift şebeke

  • Dört adede kadar paralel UPS – yedeklilik için 3+1 ve kapasite için 4

  • ECO modu

Donanım Seçenekleri

NOT: Burada listelenen tüm donanım seçenekleri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
  • Galaxy PW 2. Nesil 10 ila 30 kVA 3:1 için geri besleme kiti (EPWOPT015)

  • Galaxy PW 2. Nesil 10 ila 120 kVA 3:1 için geri besleme kiti (EPWOPT016)

  • Ağ yönetim kartı (AP9547)

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.