990-91405G-034

Çizimler

NOT: www.se.com adresinde kapsamlı bir çizim seti mevcuttur.
NOT: Bu çizimler SADECE referans içindir – haber verilmeden değiştirilebilirler.

Galaxy PW 2. Nesil 3:1 Tekli Sistem

3:1 220 VDC UPS

3:1 384 VDC UPS

Galaxy PW 2. Nesil 3:1 1+1 Yedek Paralel Sistem

3:1 220 VDC UPS

3:1 384 VDC UPS

Galaxy PW 2. Nesil 3:3 Tekli Sistem

3:3 384 VDC UPS

Galaxy PW 2. Nesil 3:3 1+1 Yedek Paralel Sistem

3:3 384 VDC UPS

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.