990-91405G-034

Uyum

Güvenlik IEC 62040-1: 2017, Baskı 2.0, Kesintisiz güç sistemleri (UPS) - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri
IEC 62040-1:2013-01, 1. baskı değişiklik 1
EMC IEC 62040-2: 2016, Baskı 3.0, Kesintisiz güç sistemleri (UPS) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri.
IEC 62040-2: 2005-10, Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri
Performans IEC 62040-3: 2011-03, 2. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 3. Bölüm: Performans ve test gereksinimlerini belirtme yöntemi
Ortam IEC 62040-4: 2013-04, 1. baskı Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 4. Bölüm: Ortam görünümleri – Gereksinimler ve raporlama
Nakliye ISTA 2B
Kirlilik derecesi 2
Aşırı gerilim kategorisi III
Topraklama sistemi TN-S, TN-C, TT veya IT
Koruma sınıfı I
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.