990-91405G-034

EPO

Acil durumlarda yalnızca EPO düğmesine basın.

EPO etkinleştirildiğinde UPS:

  • doğrultucuyu, invertörü, şarj cihazını ve statik bypass'ı kapatın ve yük beslemesini hemen durdurun (varsayılan).

NOT: EPO etkinleştirildiğinde, hem tekli hem de paralel sistemler için yük düşecektir.
TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Şebeke mevcutsa, EPO itildikten sonra UPS kontrol devresi aktif kalacaktır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.