990-91406D-012

Caractéristiques environnementales

  En fonctionnement Transport et stockage
Température de 0 à 40 °C de -25 °C à 55 °C
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation
Altitude Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 2 000 m.
Déclassement de la puissance requis de 1 000 à 2 000 m :
Jusqu'à 1 000 m : 1,000
Jusqu'à 1 500 m : 0,975
Jusqu'à 2 000 m : 0,950

0-10 000 m

Alarme sonore à un mètre de l'unité ≤ 70 dB à pleine charge
Catégorie de protection IP31
Couleur RAL 7035
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.