990-91406D-024

Conexões para monitoramento remoto

Conexão RS232

O PC é conectado diretamente ao nobreak com um cabo RS232. Esta é uma conexão de um para um entre o nobreak e o PC. O software de monitoramento (fornecido) também deve ser instalado.

NOTA: A distância máxima entre nobreak e o PC é de 10-30 metros.

Conexão RS485

O PC é conectado ao UPS através de um cabo RS232 + RS232 ao adaptador RS485 + cabo RS485. Esta é uma conexão de um para um entre o nobreak e o PC. O software de monitoramento (fornecido) também deve ser instalado.

NOTA: A distância máxima entre nobreak e o PC é de 1000 metros.

Cartão SNMP

Um cartão SNMP permite a conexão remota com o nobreak. Os dados de monitoramento remoto podem ser acessados por um ou mais PCs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?