990-91406D-005

Anschließen der Leistungskabel in einer USV 50–80 kVA 3:1 220 V Gleichstrom

  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Schalter in der Position OFF (AUS, geöffnet) befinden.
  2. Öffnen Sie die Vordertür der USV.
  3. Entfernen Sie die angegebenen Abdeckungen.
  4. Verlegen Sie die Leistungskabel durch die Unterseite der USV.
  5. Schließen Sie das PE-Kabel an die PE-Anschlussklemme an.
  6. Schließen Sie die Eingangskabel (L1, L2, L3), Bypasskabel (L, N), Ausgangskabel (L, N) und Gleichstromkabel (DC+, DC-) an.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.