990-91406D-005

Entfernen der Brücken-Schienen in USV-Systemen 10–40 kVA 3:1 220 V Gleichstrom mit externem Ladegerät

HINWEIS: Dieses Verfahren gilt nur für 3:1-USV-Systeme 10–40 kVA 220 V Gleichstrom mit externem Ladegerät.
  1. Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die Tür an der Oberseite der USV.
  2. Trennen Sie das Signalkabel von der Steuerplatine.
  3. Lösen Sie die beiden Schrauben und klappen Sie die Schalttafel herunter.
  4. Entfernen Sie die angegebene Brücken-Schiene und ziehen Sie die Schrauben wieder an (Drehmoment: 5 Nm).
  5. Klappen Sie die Schalttafel wieder in die ursprüngliche Position und schließen Sie das Signalkabel wieder an.
  6. Schließen Sie die Tür und ziehen Sie die Schrauben an.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.