990-91406D-005

Abladen der USV von der Palette

  1. Transportieren Sie die USV mit einem Gabelstapler an ihren endgültigen Standort.
  2. Entfernen Sie die Befestigungen.
  3. Entfernen Sie die Verpackung.
  4. Entfernen Sie die Trittschutzplatten.
    HINWEIS: Bewahren Sie die Trittschutzplatten auf.
  5. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die USV auf der Palette befestigt ist.
    HINWEIS: Wenn Sie das Parallel-Kit bestellt haben, befindet es sich unter der USV auf der Palette. Bewahren Sie das Parallel-Kit auf.
  6. Heben Sie die USV mit einem Gabelstapler von der Palette und stellen Sie sie an ihrem vorgesehenen Standort auf.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.