990-91406D-005

Abdichten der Kabelöffnungen mit feuerfestem Kitt zur Einhaltung von IP31

HINWEIS: Nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben, ist es zwingend vorgeschrieben, alle Kabelöffnungen mit dem mitgelieferten feuerfesten Kitt abzudichten, um die Schutzart IP31 zu gewährleisten.
  1. Erweichen Sie den mitgelieferten feuerfesten Kitt wie in den Anweisungen des Herstellers angegeben. Tragen Sie ausreichend Kitt um alle Kabelöffnungen an der Unterseite der USV auf.
  2. Vergewissern Sie sich, dass alle Lücken um die Kabel herum vollständig abgedichtet sind. Die fertigen Kabelöffnungen sollten wie folgt aussehen.
  3. Bringen Sie alle Abdeckungen wieder an.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.