990-91406D-024

Remover barramentos jumper em nobreaks de 10-40 kVA 3:1 220 VDC com Carregador Externo

NOTA: Este procedimento é aplicável somente a nobreaks de 10-40 kVA 3:1 220 VDC com um carregador externo.
  1. Afrouxe os parafusos e abra a porta na parte superior do nobreak.
  2. Desconecte o cabo de sinal da placa de controle.
  3. Solte os dois parafusos e vire o painel de controle para baixo.
  4. Remover o barramento jumper indicado e apertar novamente os parafusos (torque até 5 Nm).
  5. Vire o painel de controle de volta à posição original e reconecte o cabo de sinal.
  6. Feche a porta e fixe-a com os parafusos.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.