Konfiguracja magistrali Modbus
Magistrala Modbus może być skonfigurowana do zintegrowanej i opcjonalnej karty sieciowej (NMC).
- Wciśnij przycisk i wybierz Zintegr. karta NMC, aby skonfigurować zintegrowaną kartę sieciową lub Opcjonalna karta NMC, aby skonfigurować opcjonalną kartę sieciową (jeśli jest obecna).
- Skonfiguruj ustawienia na pierwszej
stronie dla wybranej karty NMC:
- Usuń zaznaczenie opcji Wyłącz, aby skonfigurować Seryjny modbus. Gdy widoczny jest znacznik wyboru, nie można konfigurować ustawień, a funkcja jest wyłączona.
- Ustaw opcję Parzystość na Brak, Parzysty lub Nieparzysty.
- Ustaw opcję Bit stopu na 1 lub 2.
- Ustaw Szybkość transmisji na 2400, 9600, 19200 lub 38400.
- Ustaw opcję Unikatowe ID elem. docelowego na liczbę między 1 a 247.UWAGA: Każde urządzenie w magistrali musi mieć dokładnie te same ustawienia oprócz Unikatowego ID elem. docelowego adresu urządzenia, który musi być inny dla każdego urządzenia. Żadne dwa urządzenia na magistrali nie mogą mieć tego samego adresu.
- Stuknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia, i stuknij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
- Skonfiguruj ustawienia na drugiej stronie:
- Usuń zaznaczenie opcji Wyłącz, aby skonfigurować Protokół Modbus TCP. Gdy widoczny jest znacznik wyboru, nie można konfigurować ustawień, a funkcja jest wyłączona.
- Wybierz opcję Port 502 lub Port [5000 do 32768].
- Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
- W razie potrzeby powtórz kroki, aby skonfigurować drugą kartę NMC.