查看 UPS 作为分布式能源 (DER) 参与的状态
配有电池的 UPS 系统可作为分布式能源 (DER) 使用,即采用电池(而非市电)为负载供电。当检测到电网频率下降时,外部系统可请求 UPS 从双变换运行模式切换至电池运行模式。如此一来,电网就减少了 UPS 输出端承担的这部分负载,有助于维持电网频率的稳定。当支持时段结束后,外部系统将终止请求,UPS 将切换回双变换运行模式,负载也将平稳切换回电网供电。UPS 系统必须部署在快速频率储备 (FFR) 架构中,才能作为分布式能源 (DER) 参与。FFR 仅适用于部分电网,具体需遵循当地法规。
UPS 的 DER 参与条件:
-
UPS 已启用 DER 模式。
-
发电机组正在给 UPS 供电所用的输入接点未被激活/触发。
-
电池可正常使用。
-
UPS 处于逆变模式或 E-变换/ECO 模式。
-
当前电池电量 (SoC) 高于预配置的最低电量值。
-
UPS 输出未过载。
-
与外部控制器的通信链接已激活。
-
来自外部控制器的允许参与命令已激活。
-
输入接点未发生超时。
- 点击。