990-91379G-023

Isoler en enkel UPS i parallellsystemet

Bruk denne fremgangsmåten når du skal slå av en UPS i et kjørende parallellsystem.

MERK: Før du starter denne fremgangsmåten må du sørge for at de gjenværende UPS-enhetene kan forsyne lasten.
MERK: Bruk bare en frakoblingsenhet når den tilhørende indikatorlampen for frakoblingsenheten lyser.
  1. Trykk på Kontroll > Veiledete sekvenser > Slå av en UPS i et parallellsystem på denne UPS-en, og følg instruksjonene på displayet.
  2. Generisk avstengningsprosedyre:
    MERK: Følgende prosedyrer er generiske avstengningsprosedyrer. Følg alltid trinnene i Veiledete sekvenser som er spesifikke for systemet.
    1. På denne UPS-enheten, velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter av eller trykk på OFF-knappen for vekselretteren (hold den inne i fem sekunder) i delen for systemnivåkontroller.
    2. Åpne frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB) for denne UPS-enheten.
    3. Åpne frakoblingsenheten for statisk svitsj-inngangen (SSIB) (hvis til stede) for denne UPS-enheten.
    4. Åpne frakoblingsenheten(e) for batteri for denne UPS-enheten.
    5. Åpne frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB) for denne UPS-enheten.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.