990-91379H-025

Uruchomienie i dodanie zasilacza UPS do pracującego układu równoległego

Skorzystaj z tej procedury, aby uruchomić zasilacz UPS i dodać go do działającego układu równoległego.

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Jeśli jest otwarte, zamknij wejściowe urządzenie rozłączające jednostki (UIB).
    Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minut.
  2. Zaznacz opcje Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
  3. Ogólna procedura uruchamiania:
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury uruchamiania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
    1. Zamknij urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB na tym zasilaczu UPS (jeśli występuje).
    2. Zamknij urządzenie rozłączające prądu zwrotnego obejścia BF2 na tym zasilaczu UPS (jeśli występuje).
    3. Zamknij urządzenia rozłączające baterię dla tego zasilacza UPS.
    4. Zamknij urządzenie rozłączające wyjście jednostki (UOB) dla tego zasilacza UPS.
    5. Wybierz na tym zasilaczu UPS opcje Sterowanie > Falownik > Falownik włączony lub naciśnij przycisk WŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) na sterowniku poziomu systemu.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.