990-91379C-022

Het netwerk configureren

Het netwerk kan worden geconfigureerd voor de geïntegreerde en optionele netwerkbeheerkaart (NMC).

  1. Tik op Configuratie > Netwerk > IPv4 en selecteer Geïntegreerde NMC om de geïntegreerde netwerkbeheerkaart te configureren, of selecteer Optionele NMC om de optionele netwerkbeheerkaart te configureren.
    1. Stel de Adresmodus in op Handmatig, BOOTP of DHCP.
    2. U kunt het netwerk ook uitschakelen via de optie Geïntegreerde NMC IPv4 uitschakelen/Optionele NMC IPv4 uitschakelen.
    3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
  2. Tik op Configuratie > Netwerk > IPv6 en selecteer Geïntegreerde NMC om de geïntegreerde netwerkbeheerkaart te configureren, of selecteer Optionele NMC om de optionele netwerkbeheerkaart te configureren.
    1. Stel de DHCPV6-modus in op Adres en overige gegevens, Alleen niet-adresgegevens of IPv6 nooit.
    2. Selecteer Autom. configuratie of Handmatig.
    3. U kunt het netwerk ook uitschakelen via de optie Geïntegreerde NMC IPv6 uitschakelen/Optionele NMC IPv6 uitschakelen.
    4. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
QR code for this page

Was dit nuttig?