990-91381C-019

최종 설치

  1. 이중 주 전원에만 해당: 유지보수 바이패스 캐비닛에 SSIB 라벨, 표시등 및 다이어그램 라벨을 추가합니다. 라벨은 이 설명서와 함께 제공됩니다.

    단일 주 전원

    이중 주 전원

  2. 유지보수 바이패스 캐비닛에 라벨 885-91965(UPS와 함께 제공)를 추가합니다.
  3. 내진 고정에만 해당: 유지보수 바이패스 캐비닛과 UPS에 내진 전면 고정 브라켓을 설치합니다. 내진 전면 브라켓을 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 내진 전면 브라켓의 구멍 직경은 ø14mm입니다. 최소 요구 사항은 M12 강도 등급 8.8 하드웨어입니다.
  4. 유지보수 바이패스 캐비닛의 전면 도어를 닫습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?