990-91381A-025

Montaż końcowy

  1. Tylko dla podwójnego zasilania: Dodaj etykiety wyłącznika SSIB i diod wskaźnika oraz etykietę ze schematem na szafie obejścia serwisowego. Etykiety dołączono wraz z instrukcją.

    Pojedyncze zasilanie

    Podwójne zasilanie

  2. Dodaj etykietę 885-91965 (dołączoną do zasilacza UPS) na szafie obejścia serwisowego.
  3. Tylko przy montażu z zestawem przeciwwstrząsowym: Zamontuj przedni przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący na szafie obejścia serwisowego i zasilaczu UPS. Przymocuj przednie wsporniki przeciwwstrząsowe do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika przeciwwstrząsowego to ø14 mm. Minimalne wymagania to sprzęt M12 o klasie wytrzymałości 8.8.
  4. Zamknij przednie drzwiczki szafy obejścia serwisowego.
QR code for this page

czy było to pomocne?