990-91381C-022

Laatste installatiestappen

  1. Alleen voor dubbele netaansluiting: Voeg de labels voor SSIB, de indicatielampjes en het diagramlabel op de onderhoudsbypassbehuizing toe. De labels worden geleverd bij deze handleiding.

    Enkelvoudige netaansluiting

    Dubbele netaansluiting

  2. Etiket 885-91965 toevoegen (meegeleverd met de UPS) op de onderhoudsbypassbehuizing
  3. Alleen voor seismische verankering: Installeer de voorste seismische verankeringsbeugel op de onderhoudsbypassbehuizing en op de UPS. Bevestig de voorste seismische verankeringsbeugel aan de vloer. Gebruik het juiste bevestigingsmateriaal voor het type vloer; de diameter van het gat in de voorste seismische verankeringsbeugel is ø14 mm. De minimumvereiste is M12-hardware van 8.8-kwaliteit.
  4. Sluit de voordeur van de onderhoudsbypassbehuizing
QR code for this page

Was dit nuttig?