990-91460A-007

Εγκαταστήστε το ερμάριο κάτω εισόδου με το Easy UPS 3L

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές με τις πλάκες στυπιοθλίπτη εγκατεστημένες και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο ερμάριο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  1. Τοποθετήστε το UPS στην τελική θέση με περονοφόρο όχημα.
  2. Αφαιρέστε τη δεξιά πλευρά και τις τρεις πίσω πλάκες από το UPS. Αφαιρέστε τον αριστερό πλαϊνό πίνακα από το ερμάριο κάτω εισόδου.

    Το UPS και το ερμάριο κάτω εισόδου

  3. Σπρώξτε το ερμάριο κάτω εισόδου στην τελική θέση στη δεξιά πλευρά του UPS.
  4. Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης στο ερμάριο κάτω εισόδου με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Οι τροχίσκοι δεν πρέπει να έχουν επαφή με το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το ερμάριο κάτω εισόδου είναι επίπεδο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
    Μην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  5. Αφαιρέστε τους βραχίονες (A) από το ερμάριο κάτω εισόδου και πετάξτε τους βραχίονες (A). Αφαιρέστε τα ανακουφιστικά καλωδίων (B) και τοποθετήστε ξανά τα ανακουφιστικά καλωδίων (B) σε νέα θέση.
  6. Προετοιμαστείτε για καλώδια τροφοδοσίας και σήματος:
    1. Αφαιρέστε τη μεσαία μπροστινή πλάκα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τα τριγωνικά καλύμματα από το ερμάριο κάτω εισόδου.
    2. Αφαιρέστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη για τα καλώδια σήματος και την πλάκα στυπιοθλίπτη για τα καλώδια τροφοδοσίας.
    3. Αφαιρέστε τα δύο caster από την πλάκα στυπιοθλίπτη για τα καλώδια τροφοδοσίας.
    4. Τρυπήστε/ανοίξτε οπές για καλώδια ή αγωγούς στις πλάκες στυπιοθλίπτη. Εγκαταστήστε τους αγωγούς (δεν παρέχονται), αν υπάρχουν.
    5. Εγκαταστήστε εκ νέου τις πλάκες στυπιοθλίπτη. Αποθηκεύστε τα τριγωνικά καλύμματα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τη μεσαία μπροστινή πλάκα για την τελική εγκατάσταση.
  7. Αφαιρέστε την πίσω πλάκα από το ερμάριο κάτω εισόδου.
  8. Συνδέστε το ερμάριο κάτω εισόδου και το UPS μπροστά και πίσω με βίδες και τα παρεχόμενα ειδικά παξιμάδια όπως φαίνεται.
  9. Αφαιρέστε τα μπροστινά και πίσω άγκιστρα μετακίνησης από το ερμάριο κάτω εισόδου αφού ολοκληρωθεί η διασύνδεση.
  10. Επανατοποθετήστε τις πίσω πλάκες στο UPS και στο ερμάριο κάτω εισόδου. Τοποθετήστε το πλευρικό πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του ερμαρίου κάτω εισόδου. Το πλευρικό πλαίσιο αφαιρέθηκε από την αριστερή πλευρά του ερμαρίου κάτω εισόδου στο βήμα 2.
  11. Περάστε τα καλώδια σήματος μέσω του ερμαρίου κάτω εισόδου και στο UPS. Περάστε όπως υποδεικνύεται για να διαχωρίσετε τα καλώδια Class 2/SELV από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV.
  12. Περάστε τα καλώδια εισόδου, τα καλώδια της μπαταρίας, τα ουδέτερα καλώδια και τα καλώδια PE προς τα πάνω μέσω του δεξιού μισού του ερμαρίου κάτω εισόδου και στο UPS όπως φαίνεται. Χρησιμοποιήστε καλώδια τροφοδοσίας μαλακού χαλκού.
  13. Περάστε τα καλώδια παράκαμψης και τα καλώδια εξόδου μέσω του αριστερού μισού του ερμαρίου κάτω εισόδου και στο UPS όπως φαίνεται. Χρησιμοποιήστε καλώδια τροφοδοσίας μαλακού χαλκού.
  14. Επανατοποθετήστε τα τριγωνικά καλύμματα, την κάτω μπροστινή πλάκα και τη μεσαία μπροστινή πλάκα στο ερμάριο κάτω εισόδου.
  15. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για να συνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;