990-91379B-007

Τερματισμός λειτουργίας σε λειτουργία παράκαμψης συντήρησης για ενιαίο σύστημα UPS με εγκατεστημένο κιτ μανδάλωσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μόνο όταν η σχετική λυχνία ένδειξης του αυτόματου διακόπτη ισχύος είναι αναμμένη.
  1. Επιλέξτε Μεταφορά Ελέγχου > Κατάστασης λειτουργίας > για παράκαμψη λειτουργίας .
  2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SKRU, γυρίστε και αφαιρέστε το πλήκτρο Α από τη σύνδεση SKRU.
  3. Τοποθετήστε το κλειδί Α στη σύνδεση για το διακόπτη παράκαμψης συντήρησης MBB και γυρίστε το κλειδί.
  4. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη παράκαμψης συντήρησης MBB.
  5. Ανοίξτε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μονάδας εξόδου UOB.
  6. Γυρίστε και αφαιρέστε το κλειδί Β από τη σύνδεση για τον διακόπτη εξόδου μονάδας UOB.
  7. Τοποθετήστε το κλειδί Β στη σύνδεση SKRU και γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος.
  8. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας απενεργοποιημένος .
  9. Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη εισόδου του στατικού διακόπτη SSIB (αν υπάρχει).
  10. Ανοίξτε τον(τους) ασφαλειοδιακόπτη(ες) μπαταρίας.
  11. Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη μονάδας εισόδου UIB.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;