990-91379G-004

Udfør en test af SPoT for batteri i et enkelt UPS-system

BEMÆRK: Det er kun lovligt i nogle lande/områder at udføre en test af SPoT for batteri Se de gældende lokale/nationale love.

Forudsætninger for et enkelt UPS-system:

  • UOB'en skal være åben

  • UPS-driftstilstanden skal være Anmodet statisk bypass

  • Batteriafbryderen eller batteriafbryderne (BB) skal være lukkede

  • Der må ikke være nogen registrerede overvågningsfejl

  • SSIB'en skal være lukket

  • Udgangsspændingen og -frekvensen skal være inden for de foruddefinerede grænser

Denne funktion udfører en batteriafladningstest uden behov for en lastbank. Under testen af parallelt batteri i SPoT-tilstand bliver vekselretteren slået TIL, mens det parallelle UPS-system er i anmodet statisk bypass. Under testen udfører UPS'en en test af batteridriftstidskalibreringen og justerer den anslåede driftstid tilsvarende.

Udgangseffekten kan justeres manuelt fra 0 til 100 % last, så den er så tæt som muligt på driftsforholdene.

Testen stopper, når batterispændingen har nået nedlukningsniveauet eller det foruddefinerede afladningsniveau.

BEMÆRK: Parallelt batteri i SPoT-tilstand skal aktiveres af Schneider Electric under servicekonfigurationen, før denne test er tilgængelig.
  1. Vælg på startskærmens display Test > SPoT for batteri.
  2. På side 1 i menuen for SPoT for batteri skal du kontrollere, at forudsætningerne for at udføre en test er opfyldt, og bekræfte, at lasten er strømforsynet, hvis UOB er åben under denne procedure. Tryk på pilesymbolet for at gå til næste side.
  3. På side 2 skal du følge tjeklisten. Tryk på pilesymbolet for at gå til næste side.
  4. På side 3 skal du indstille niveauet for batteriafladning og udgangseffekt. Tryk på pilesymbolet for at gå til næste side.
  5. På side 4 skal du trykke på Start parallelt batteri i SPoT-tilstand for at starte testen.
    BEMÆRK: Hvis du ønsker at stoppe testen manuelt, skal du trykke på Afbryd parall. batteri i SpoT-tilstand .
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.