990-91379G-022

UPS inbedrijfstellen en toevoegen aan actief parallel geschakeld systeem

Via deze procedure kunt u een UPS inbedrijfstellen en toevoegen aan actief parallel geschakeld systeem.

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende indicatielampje brandt.
  1. Sluit op deze UPS de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB) (indien open).
    Het display wordt ingeschakeld. Opnieuw opstarten duurt ongeveer 3 minuten.
  2. Selecteer Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem inbedrijfstellen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
  3. Algemene opstartprocedure:
    OPMERKING: Dit zijn algemene opstartprocedures. Volgt altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Sluit de ingangsschakelaar van de statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig) voor deze UPS.
    2. Sluit de bypassterugvoedingsschakelaar (BF2) (indien aanwezig) voor deze UPS.
    3. Sluit de batterijschakelaar(s) voor deze UPS.
    4. Sluit de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB) voor deze UPS.
    5. Selecteer op deze UPS Besturing > Omvormer > Omvormer aan of druk op de knop Omvormer AAN op het controllergedeelte (vijf seconden) ingedrukt.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.