990-91379G-022

De displayvoorkeuren configureren

  1. Tik op Configuratie > Algemeen > Display.
    1. Stel het Alarmsignaal in op Inschakelen of Uitzetten. Hiermee worden alle alarmsignalen ingeschakeld/gedempt.
    2. Stel het Alarmsignaal (alleen informatieve alarmen) in op Inschakelen of Uitzetten. Hiermee worden alle informatieve alarmsignalen ingeschakeld/gedempt.
    3. Stel de temperatuureenheid in op Celsius of Fahrenheit.
    4. Stel Schermbeveiliging inschakelen na 5 min, 15 min, 30 min of Nooit in. De schermbeveiliging wordt na de ingestelde tijd ingeschakeld wanneer er geen activiteit is geweest op het scherm.
    5. Stel de Helderheid van display in door op - of + te tikken.
    6. Stel het Geluid touchscreen in op Inschakelen of Uitzetten. Hiermee worden alle displaygeluiden (met uitzondering van alarmgeluiden) ingeschakeld/gedempt.
    7. Kalibreer de aanraakfunctionaliteit van het scherm door twee keer op de kalibratieknop te tikken.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?