990-91379G-022

Modbus configureren

De Modbus kan worden geconfigureerd voor de geïntegreerde en optionele netwerkbeheerkaart (NMC).

  1. Tik op Configuratie > Modbus en selecteer Geïntegreerde NMC om de geïntegreerde netwerkbeheerkaart te configureren, of selecteer Optionele NMC om de optionele netwerkbeheerkaart te configureren, indien aanwezig.
  2. Configureer de instellingen op de eerste pagina voor de geselecteerde netwerkbeheerkaart:
    1. Hef de selectie op van Uitschakelen om de Seriële modbus te configureren. Wanneer er een vinkje staat, kunnen er geen instellingen worden geconfigureerd en is de functie uitgeschakeld.
    2. Stel de Pariteit in op Geen, Even of Oneven.
    3. Stel de Stopbit in op 1 of 2.
    4. Stel de Baudsnelheid in op 2400, 9600, 19200 of 38400.
    5. Stel de Unieke doel-ID in op een getal tussen 1 en 247.
      OPMERKING: Elk apparaat op de bus moet exact dezelfde instellingen hebben, behalve de Unieke doel-ID van het apparaatadres, die uniek moet zijn voor elk apparaat. Elk apparaat op de bus moet een uniek adres hebben.
    6. Tik op OK om uw instellingen op te slaan en tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan.
  3. Configureer de instellingen op de tweede pagina:
    1. Hef de selectie op van Uitschakelen om de TCP-modbus te configureren. Wanneer er een vinkje staat, kunnen er geen instellingen worden geconfigureerd en is de functie uitgeschakeld.
    2. Selecteer Poort 502 of Poort [5000 tot 32768].
    3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
  4. Herhaal de stappen om de andere netwerkbeheerkaart te configureren, indien nodig.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?