990-91379G-022

Piekaftoppingsmodus inschakelen

Met de Piekaftoppingsmodus kan de UPS het energieverbruik van het net/de hoofdstroomvoorziening verminderen tijdens piekperioden en extra vermogen aan de belasting leveren vanuit de batterij.

OPMERKING: Piekaftoppingsmodus moet tijdens de serviceconfiguratie lokaal door Schneider Electric worden geactiveerd om deze selectie beschikbaar te maken, maar moet via een externe softwaretoepassing worden beheerd. De externe softwaretoepassing is verbonden via beschermde schrijfmodus voor Modbus. Neem contact op met Schneider Electric voor meer informatie.

  1. Selecteer op het beginscherm van het display Configuratie > Net-interactieve UPS.
  2. Selecteer Piekaftoppingsmodus als u deze functie wilt inschakelen.
  3. Tik op Beveiligde Modbus om de vooraf gedeelde sleutels voor de beschermde schrijfmodus voor Modbus opnieuw te configureren. Beveiligde Modbus is een versleuteld bidirectioneel handshakeprotocol dat gebruikmaakt van uitwisselingssleutels en authenticatiecodes. Schrijfverzoeken voor instellingen van de piekaftoppingsmodus van het externe systeem worden alleen door de UPS geaccepteerd als ze voldoen aan de vereisten van het handshakeprotocol Beveiligde Modbus.
  4. Tik op OK om uw instellingen te bevestigen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.