990-5910G-022

Een kalibratietest van de autonomietijd starten

Deze functie is nuttig voor kalibratie van de geschatte resterende autonomietijd van de batterij. In deze test schakelt de UPS over op batterijbedrijf en worden de batterijen ontladen tot het lage DC-waarschuwingsniveau. Op basis van de verstreken tijd en gegevens over de belasting kan de batterijcapaciteit worden berekend en de geschatte autonomietijd worden gekalibreerd.

Schneider Electric raadt aan om een kalibratietest van de autonomietijd uit te voeren tijdens het inbedrijfstellen, wanneer de batterijen worden vervangen, of wanneer de batterijoplossing wordt gewijzigd.

LET OP
risico op beschadiging van apparatuur
  • Tijdens een kalibratietest van de autonomietijd functioneren de batterijen op zeer lage capaciteit. Ze kunnen de belasting daarom niet ondersteunen in geval van een ingangsvermogenstoring.
  • De batterijen worden ontladen tot het lage DC-waarschuwingsniveau, wat na de kalibratie tot een korte autonomietijd van de batterijen leidt tot deze weer volledig zijn opgeladen.
  • Het herhaaldelijk testen of kalibreren van batterijen kan van invloed zijn op de batterijlevensduur.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.

Vereisten:

  • Geen kritieke alarmen aanwezig.

  • De batterijen moeten 100% opgeladen zijn.

  • Het belastingspercentage moet ten minste 10% zijn en mag tijdens de test niet meer dan 20% veranderen. Voorbeeld: Als het belastingspercentage aan het begin van de test 30% is, wordt de test afgebroken wanneer het belastingspercentage tijdens de test minder dan 24% of meer dan 36% wordt.

  • De bypassvoeding moet beschikbaar zijn.

  • De bedrijfsmodus moet in normaal bedrijf, eConversion of ECO-modus staan.

  • De systeembedrijfsmodus moet in omvormerbedrijf, eConversion of ECO-modus staan.

  1. Tik in het beginscherm op de menuknop.
  2. Selecteer Onderhoud > Autonomiekalibratie > Kalibratie starten.
  3. Tik op OK op het bevestigingsscherm.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.