990-5910F-022

LED-statuslampjes van UPS-bedrijfsmodus

Als het display niet meer werkt, kunt u de UPS-bedrijfsmodus herkennen aan de hand van de LED-statuslampjes achter het voorpaneel.

  • Een groene LED betekent dat de functie actief is.

  • LED uit betekent dat de functie niet actief is.

  • Een rode LED betekent dat de functie niet bruikbaar of in een alarmtoestand is.

Dubbele conversie (normaal bedrijf)
Batterijbedrijf (in systeem met dubbele netvoeding met bypass beschikbaar)
Batterijbedrijf (in systeem met enkele netvoeding of met dubbele netvoeding met bypass niet beschikbaar)
Gevraagde statische bypassmodus
Geforceerde statische bypassmodus
ECO-modus
eConversion-modus
Uit-modus
Bedrijf statische bypass stand-by
QR code for this page

Was dit nuttig?