990-5910E-028

Просмотр состояния модульной батареи

  1. Выберите Состояние > Батарея > Сведения. Показаны общие сведения о модульной батарее. Вы можете увидеть состояние батарейного автомата для каждого шкафа модульной батареи и для модульных батарей внутри ИБП (доступно только для моделей ИБП для внутренних батарей). Если символ батареи красный, это означает, что для модульных батарей в шкафу модульной батареи или в ИБП действует сигнал тревоги. Температура, показанная на этом экране, является самой высокой температурой линейки аккумуляторных батарей, измеренной в шкафу модульной батареи/ИБП.
  2. Нажмите символ батареи с именем Внутреннее (в ИБП) (присутствует только в моделях ИБП для внутренних батарей), чтобы просмотреть информацию о модульных батареях в ИБП, или нажмите символ батареи с именем ModBC # x, чтобы просмотреть информацию о шкафе модульной батареи х. После этого вы сможете увидеть подробную информацию о каждой линейке батарей, такую как количество установленных модулей, наличие сигнала тревоги, температура для каждой батареи и тип батареи.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?