990-5910E-028

Запуск из режима сервисного байпаса для системы с одним ИБП с установленным ключом Kirk

Примечание: Использование выключателя разрешено, только если горит соответствующий индикатор состояния выключателя.
  1. Замкните входной автоматический выключатель блока (UIB).
    Дисплей включается. Последовательность перезагрузки длится примерно три минуты.
  2. Замкните входной переключатель модуля статик-свитча SSIB (при наличии).
  3. Замкните батарейные переключатели.
  4. Выберите Управление > Режим работы > Переход в режим байпаса .
  5. Удерживая нажатой кнопку SKRU, поверните и извлеките ключ B из фиксатора SKRU.
  6. Вставьте ключ B в фиксатор ключа на выходе устройства UOB и поверните ключ.
  7. Замкните переключатель выхода UOB.
  8. Разомкните выключатель сервисного байпаса MBB.
  9. Поверните и извлеките ключ А из фиксатора для выключателя сервисного байпаса MBB.
  10. Вставьте ключ A в фиксатор SKRU и поверните ключ в запертое положение.
  11. Выберите Управление > Инвертор > Инвертор включен .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?