连接 Galaxy VS UPS 的信号线 - 简化 1+1 并机系统
注: 断路器指示灯由
UPS 1 供电,且仅在 UPS 1 通电时工作。
注: 辅助开关位于 UPS 随附的可选并机安装套件
GVSOPT006 中。
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
-
将辅助开关分别安装到设备输入断路器
UIB/静态开关输入断路器
SSIB 和维护旁路断路器
MBB 中。
- 拆下 UIB/SSIB 和 MBB 断路器上的辅助开关盖。
- 将套件 GVSOPT006 中的辅助开关安装到 UIB/SSIB 和 MBB 断路器中。
- 将 non-Class 2/non-SELV 信号线连接至 UIB/SSIB 和 MBB 断路器中的辅助开关。
- 重新装回 UIB/SSIB 和 MBB 断路器上的辅助开关盖。
- 仅适用于 GVSBPSU80K120H:将信号线固定在塑料扣中,确保与铜排正确隔离。
- 根据系统配置将断路器指示灯的 Class 2/SELV 信号线从维护旁路面板的控制接线盒连接到 UPS。
-
在 UPS 2 上:断开接口板
640-4864 上接线端子 J6618 引脚
8 和 9 之间预装的跳线。
注意 存在设备工作异常风险断开 UPS 2 接口板 640-4864 上端子 J6618 引脚 8 和 9 之间预装的跳线。24 V_SELV_OUT 无法同时由两台 UPS 供电。不遵循上述说明可能导致设备损坏。 - 根据系统配置将 non-Class 2/non-SELV 信号线从维护旁路面板的控制接线盒连接到 UPS。
- 拉紧信号线的松弛部分,并将信号线紧固在线缆扣上。