990-5912C-022

De signaalkabels aansluiten voor Galaxy VS UPS - vereenvoudigd 1+1 parallel systeem

OPMERKING: De schakelaarindicatielampjes worden door UPS 1 gevoed en werken alleen terwijl UPS 1 is ingeschakeld.
OPMERKING: De hulpcontacten bevinden zich in de optionele parallelle installatieset GVSOPT006 die bij de UPS wordt geleverd.
OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.
  1. Installeer een hulpcontact in de eenheidingangsschakelaar (UIB)/ingangsschakelaar voor de statische schakelaar (SSIB) en de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).
    1. Verwijder het afdekplaatje van het hulpcontact op de UIB/SSIB- en MBB-schakelaar.
    2. Installeer het hulpcontact uit set GVSOPT006 in de UIB/SSIB- en MBB-schakelaar.
    3. Verbind de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels met het hulpcontact in de UIB/SSIB- en MBB-schakelaar.
    4. Plaats het afdekplaatje van het hulpcontact terug op de UIB/SSIB- en MBB-schakelaar.
    5. Alleen voor GVSBPSU80K120H: Bevestig de signaalkabels aan de plastic lipjes om de voedingsrails van elkaar gescheiden te houden.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Verbind de Class 2/SELV-signaalkabels voor de schakelaarindicatielampjes van de klemmenstrook in het onderhoudsbypasspaneel met de UPS-eenheden conform uw configuratie.
    OPMERKING: Het circuit van de schakelaarindicatielampjes wordt als Class 2/SELV beschouwd. Class 2/SELV-circuits moeten worden geïsoleerd van de primaire circuits. Sluit geen enkel circuit aan op de aansluitingen van de schakelaarindicatielampjes tenzij het circuit is geïdentificeerd als Class 2/SELV.

    Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – enkele netvoeding

    Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – dubbele netvoeding

  3. Op UPS 2: Knip de vooraf geïnstalleerde jumper tussen pen 8 en 9 op aansluitklem J6618 op printplaat 640-4864 door.
    LET OP
    Risico op onjuist gedrag van apparatuur
    Knip de vooraf geïnstalleerde jumper tussen pen 8 en 9 op aansluiting J6618 op printplaat 640-4864 op UPS 2 door. De 24 V_SELV_OUT kan niet door beide UPS-eenheden worden gevoed.
    Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
  4. Verbind de non-Class 2/non-SELV-signaalkabels van de klemmenstrook in het onderhoudsbypasspaneel met de UPS-eenheden conform uw configuratie.

    Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – enkele netvoeding

    Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem – dubbele netvoeding

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Trek de signaaldraden aan en bevestig ze aan de trekontlasters.
QR code for this page

Was dit nuttig?